This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:有关 LMK04832-SP 封装的引线修整/成形支持问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1646682/lmk04832-sp-question-on-lead-trimming-forming-support-for-lmk04832-sp-package

器件型号: LMK04832-SP

我们目前正在针对航天相关应用评估 LMK04832-SP。

需要将长引脚对短引脚的尺寸从 29mm x 29mm 切割为 10.9mm x 10.9mm

我们的客户正在查看封装尺寸、并询问是否可以缩短外部引线、以便更好地适应我们的机械限制。

在做出任何设计决策之前、我们想从 TI 的角度阐明正确的流程:

  1. TI 在发货前是否提供任何工厂端铅修整/铅成形服务?
  2. 如果 TI 不提供这项服务、客户能否在 PCB 组装/SMT 工艺期间进行引线修整?
  3. 如果允许客户侧铣削:
    • 推荐的方法是什么?
    • 是否有最低引线长度要求?
    • 是否有任何工具/流程建议?
  4. 这种铅修整/成形影响是否:
    • 封装可靠性
    • 密封
    • 辐射鉴定/RHA 合规性
    • 保修/支持范围
  5. TI 以前是否支持针对此封装类型的类似申请?

我们希望确保任何封装修改都遵循 TI 的建议处理指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    TI 不支持引线成型。 我们使用第三方 Fancort Industries 牵头为 EVM 构建了器件。 客户可以联系 Fancort 进行相同的引线成型。  

    引线成型与 PCB 组装有关、器件特性不受引线影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的澄清。

    请注意、TI 不直接支持引线成型、并且 Fancort Industries 之前用于 EVM 引线成型活动。

    我们想进一步澄清我们与空间有关的审查进程的几点:

    1. 铅成形后、器件是否仍保持其原始辐射鉴定/RHA 状态?

    2. TI 是否有任何建议的最小引线长度或成形限制指南?

    3. EVM 引线成型版本是否有任何参考照片或机械示例?

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    抗辐射特性由芯片设计决定、而不是由引线决定。

    附件为装饰和成形图纸。

    e2e.ti.com/.../TI-LMK04832_2D00_SP-RevA-_5B00_Part1_5D00_.pdf