This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595RHAR 的第三方测试 — 修改后的 IIH 容差

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1644710/lmx2595-3rd-party-testing-of-lmx2595rhar---modified-iih-tolerance

器件型号: LMX2595

您好、

根据计划要求、我们需要让 PN LMX2595 由第三方进行电气参数筛选。  该第三方进行了测试设置来准备、发现他们必须将 IIH 容差从+/- 25 uA 扩展到+/- 100 uA。  作为客户、 我们试图了解这样做的理由是否恰当


从第三方测试机构获得:

LMX259R 不符合 TI 数据表中根据测试计划中商定的测试条件列出的 IIL 和 IIH 参数。  我们有很强的理论来解释为什么:  

  1. 对于 IIL、除 MUXout 引脚外的一切均符合+–25uA IIL 限制。  我们必须从测试列表中拉出 MUXout 引脚。  MUXout 是一个多用途输出、上电时默认为工作状态、消耗电流。  这不是可进行漏电测试的情况、其中引脚预计处于高阻抗状态、我们只是想测量输出驱动器的漏电流、看看是否有连接到 GND 的路径。  
  2. 对于 IIH、有源下拉机制将默认引脚设置为已知状态、这一状态在 TI 合成器中很常见。  我们在 IIH 测量中的许多引脚上都看到了这一点。  一个 100k 下拉电阻器在 3.45V 条件下消耗 34.5uA 的电流、这大于 25uA 的 IIH 规格。  50k 下拉将消耗 50uA 的电流。  我们看到了这一点、因此我们不得不提高限值。  其他引脚必须从列表中拉出、因为它们的有源电路会导致毫安级电流消耗。  

电源状况:3.45V
I、O 和 I/O 引脚条件:PPMU 已连接
测试方法 (IIL):强制在每个输入引脚上测量 0.0V 电流
测试方法 (IIH):强制 VCC 测量每个输入引脚上的电流  

这对于我们在此测试设置下将 IIH 容差扩大到+/- 100uA 是否有意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我们的验证团队正在对此进行检查、我稍后会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我得到了团队的数据。

    IIL 看起来不错、但 IIH 需要更新为:

    CSB、CE:25µA 最大

    SDI、SCK、RampDir、RampClk、SYNC、 SysRefReq:80µA 最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Noel!