This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E 是否可以是一款能够驱动 9.8MHz 时钟的导通栅极架构电平转换器

Guru**** 2977240 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1647597/txs0104e-can-txs0104e-a-pass-gate-architecture-level-translator-able-to-drive-9-8mhz-clk

器件型号: TXS0104E
Thread 中讨论的其他器件: SN74AXC1T45

在我们当前的设计中、我们通过 UART 通信在电话调制解调器 IC Si2457 和 PIC18F26K22 之间添加了电压电平转换器。 来自 Si2457 的 9.8MHz CLKOUT 是到 PIC micro 的输入 CLK。  根据 TXS0104E 的内部架构和 MCU 输入具有干净边沿时钟的数据表指南、TXS0104E 是否能够驱动上述时钟、适用于可靠的时钟传输。 请确认 TXS0104 是否有能力或建议任何更好的更换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mangala、

    9.8MHz 在器件的支持能力范围内。 请参阅特定于您的 VCCA/VCCB 条件的开关特性表、以帮助确认。 如果只是需要电平转换的 CLK 信号、  这里也可以使用专用的固定方向/方向控制转换器(例如 AXC1T45)。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的建议。

    我们注意到、建议的 SN74AXC1T45 具有高达 3.6V 的电压限制。 在我们的设计中、我们需要将电压电平从 3.3V 转换为 5V。

    您能否建议使用类似的支持 5V 工作电压的固定方向或方向控制电平转换器?

    期待您的建议。

    此致、
    Mangala N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mangala:

    感谢您提供其他信息、LVC1T45 将能够覆盖您的应用以获得所需的 5V 支持: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf?ts = 1779391051173 & ref_url=https ps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74LVC1T45

    此致、

    插孔