This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:有关与 LMX2594 中的 SYSREF 同步的"通道分频器其余部分"的查询

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1644377/lmx2594-inquiry-regarding-the-synchronization-of-rest-of-channel-divider-with-sysref-in-lmx2594

部件号: LMX2594

尊敬的 TI 信号链支持团队:

我目前正在使用 LMX2594 进行高性能时钟设计。 我有一个关于 当芯片在 SYSREF 主模式下运行时 RFoutA 的相位确定性 VCO_PHASE_SYNC = 1的具体问题。

背景: 如 数据表中的图 30(SYSREF 设置)所示、 SysRefReq 引脚会触发 SYSREF 输出 (RFoutB) 以与 IncludedDivide 输出保持一致。 但是、我的应用要求 RFoutA 输出几百 MHz 范围内的频率、这需要使用 “通道分频器的其余部分“。

问题: 当触发 SYNC 事件(通过或位)时、“通道分频器的其余部分“是否接收到与 SYSREF 电路相同的内部同步/复位信号 SysRefReq SYNC_POL ?image.png

具体来说、 由于通道分频器上电或配置时序、我担心“通道分频器的其余部分“可能会相对于 SYSREF 脉冲以随机相位开始。 在类别 3 同步中、是否有一种机制可以保证 RFoutA(后分频器)相位是确定性的并且相位与 SYSREF 输出保持一致?

您能否确认内部 SYNC 脉冲是否复位路径中的所有分频器(包括通道分频器的其余部分)以确保零或固定相位偏移?

期待您的专业指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出 A 和 B 之间的偏移 (sysref) 随分频器值的其余部分而变化、但这种偏斜在下电上电期间保持不变。