This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:计算环路带宽

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1647097/lmk04610-calculating-the-loopbandwidth

器件型号: LMK04610

  1. llatinum Sim 软件中未显示 LMK04610、因此如何计算环路带宽、
    在 Tic 的专业中、他们只是要求提及带宽  
    image.png
  2. 为什么 pllatinum sim 没有 lmk04610、那么如何获得整体相位噪声和 rms 抖动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMK04610 中的环路滤波器是一种半数字滤波器、TICS Pro 已经支持环路滤波器设计、因此无需将仿真置于 PLL Sim 中。

    要进行设计、请正确设置 R div、N div 和频率。 然后输入 VCXO 增益和所需的带宽、点击 Find PLL1 Settings 按钮、TICS Pro 将为您选择电荷泵设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    1.就像环路带宽会根据输入和 VCXO 的相位噪声而变化一样,然后软件如何知道如何设置以获得最佳相位噪声  
    2.输出时,我将输入另一个 lmx 作为输入,所以如何得到 LMK04610 的相位噪声图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PLL1 用作抖动清除器、只要环路带宽非常小、输出相位噪声基本上等于 VCXO 的相位噪声。

    该应用的典型环路带宽低于 20Hz。

    如果环路带宽为 20Hz、则 PLL1 的相位噪声在 20Hz 之后等于 VCXO 相位噪声。

    您也可以使用所需的任何环路带宽、只需 通知 TICS Pro 并点击 Find PLL1 Settings 按钮。

    例如、100Hz 带宽。

    10Hz 带宽。