Other Parts Discussed in Thread: LMK04610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMK04610
- llatinum Sim 软件中未显示 LMK04610、因此如何计算环路带宽、
在 Tic 的专业中、他们只是要求提及带宽
- 为什么 pllatinum sim 没有 lmk04610、那么如何获得整体相位噪声和 rms 抖动
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
PLL1 用作抖动清除器、只要环路带宽非常小、输出相位噪声基本上等于 VCXO 的相位噪声。
该应用的典型环路带宽低于 20Hz。
如果环路带宽为 20Hz、则 PLL1 的相位噪声在 20Hz 之后等于 VCXO 相位噪声。
您也可以使用所需的任何环路带宽、只需 通知 TICS Pro 并点击 Find PLL1 Settings 按钮。
例如、100Hz 带宽。

10Hz 带宽。