This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:评估 LMX2572LPEVM 的 PLL 锁定时间

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1647254/lmx2572lpevm-evaluating-the-pll-lock-time-of-the-lmx2572lpevm

器件型号: LMX2572LPEVM

我将评估 LMX2572LPEVM 的 PLL 锁定时间。 我测量了将频率从 100MHz 更改为 125MHz 时的时间与频率比。

频率变化方法如下:

*将 N 分频器值从 32 更改为 40

*点击了 VCO 校准

预计将出现以下两个问题:

(1) PLL 锁定时间略小于 60us

(2) 约 85 μ s 时发生了短时脉冲波干扰

关于 (1)、我认为速度太慢了。 数据表显示锁定时间为 20us。

为了避免 (2) 中的干扰、PLL 锁定 时间约为 90us。

(1) 和 (2) 中的问题是否有解决方案?

顺便说一句、用于测量的示波器是 Trotechnics MSO64B、10 GHz 类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    频率开关时间取决于 PLL 配置和校准设置。  

    以下应用手册提供了详细信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336

    您的目标频率开关时间要求是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、我想每隔 12us 切换一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishii-San:

    为了获得这个开关时间、我们需要使用完全辅助、您可以在应用手册中找到完全辅助的详细信息。

    使用 EVM、具有以下配置。

    使用完全辅助功能将频率切换到 125MHz、按照 SPI 时钟= 25MHz 的顺序对以下寄存器进行编程(寄存器写入需要 1µs)。

    R36、R16、R20、R19、R75

    写入 R36 后触发时间测量。 当频率稳定容差= 20kHz 时、开关时间为 10.14µs;当容差= 10kHz 时、开关时间为 10.88µs;当容差= 5kHz 时、开关时间为 16.4µs。

    当容差= 5kHz 时、切换回 100MHz 会占用 11.27µs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我会尝试您建议的完全辅助功能。
    因此、我目前正在安排一个能够分析时间与频率关系的示波器选项。 一旦我获得许可证、我将与您联系、讨论具体情况。