This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:有关 VDDO 引脚配置、特别是引脚 11 和 15。

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1648947/lmk00804b-q1-regarding-the-vddo-pin-configuration-specifically-pins-11-and-15

器件型号: LMK00804B-Q1

您好:

是否可以向引脚 11 施加 3.3V 电压、并向另一个 VDDO 引脚(即引脚 15)施加 1.8V 电压?

我的理解是输出 Q0 和 Q1 由引脚 15 供电、而输出 Q2 和 Q3 由引脚 11 供电。 是这样吗?

是否可以通过这种方式施加不同的电压、以便使输出在两个不同的电压电平下工作?

提前感谢您。1g.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behdad:

    不建议为两个 VDDO 引脚提供不同的电压、因为它们都在同一组上。  

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    非常感谢您的指导。

    此致、

    Behdad