This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:LMK03806 的编程

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1649661/lmk03806-programming-of-lmk03806

器件型号: LMK03806

您好、

我们正在尝试将 LMK03806 IC 编程为 80MHz 输出。 IC 的输入为 10MHz 时钟。  无论寄存器值如何变化、LMK03806 仅生成 40MHz 输出。 LMK IC 由连接到 Stratix10 FPGA 器件的 SPI 线路进行编程。  随附使用 TICS Pro 生成的寄存器值和其他设置。

请验证这些值、并告知我们需要进行的任何更改。PLL.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ujwala:

    如果您使用 TICS Pro 与器件通信、您能否详细分享您的设置? 如何通过 SPI 通过 TICS Pro 和 FPGA 配置 LMK03806? 如果无论寄存器设置如何、输出都没有变化、则设置实际上可能无法正确更新。
    您是否还能够共享寄存器转储?

    此致、
    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaryd:
    我从 TICS Pro 生成寄存器值、然后将这些值存储在 FPGA 存储器中。 LMK IC 通过 SPI 线路连接到 FPGA。 因此、使用 SPI 线路通过 FPGA 对 LMK 进行编程。 随附寄存器值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ujwala:

    感谢您的澄清!
    我也在我这边尝试了您的配置、您拥有的寄存器设置对我来说看起来是正确的。 为了帮助调试、您是否能够从 FPGA 中读回寄存器设置并查看其是否与 TICS Pro 中显示的内容匹配? 您还能否在示波器上捕获输出、以观察输出在您的端如何?

    此致、
    Jaryd.