This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:单稳态原理图中的 DISCH 引脚上要使用的最大电容器

Guru**** 2957040 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1651838/ne555-maximum-capacitor-to-be-used-on-disch-pin-in-monostable-schematic

部件号: NE555

大家好、我在单稳态工作模式下使用 NE555 来生成一个计时器。

今天、我的放电电容器是 470µF — 钽技术

我的产品已经在现场服务、我在 NE555 上遇到了很多现场故障。  

据我分析、DISCH 引脚电流过高。 论坛上有一些类似的主题、但似乎没有人能解决、但设备的一些实际故障。

您是否有可以在 DISCH 引脚上放置且无 NE555 故障风险的最大电容器规格? 钽和陶瓷技术中的钽电容器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jean-Pierre、欢迎来到 TI e2e 论坛。

    没有最大值。 存储在 470 μ F 电容器中的能量非常低。   

    我在 NE555 上遇到了很多现场故障。  [/报价]

    是否存在一致的故障模式? 您能说出损坏的发生方式或发生位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:  

    是的、故障始终相同:

    计时器通过输入的下降沿正确触发、输出变为高电平、但绝不会恢复为低电平。  

    这是在运行几天后发生的、不是即时性的、

    目前、交付的电路板中约 10%已解决了这一故障。

    我的想法是放电晶体管在对钽电容器放电时会看到高电流:当负载为 33V 时、放电晶体管会对其放电、钽电容器 ESR 约为 0.5 欧姆、这对应于 6A……

    我的原理图是这样的(钽电容器是 C24 )。

    您有其他想法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-Pierre,

    DISCHARGE 引脚仅支持大约 20mA 到 40mA、因此峰值电流远低于 6 安培。 放电引脚特性将设置电流。   

    使用输入的下降沿正确触发计时器、输出变为高电平、但随后永远不会恢复为低电平。  [/报价]

    我听到计时器输出为低电平、直到发生有效触发、然后输出变为高电平并保持高电平的时间比平时长得多。  

    R33 到 R34 的电阻之和是多少?  在输出高电平期间、引脚 6、7 电压会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你会为我提供建议吗? 要使用的最大电容是多少?

    您是否有办法模拟 Tina PSpice 的实际电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您会为我提供建议吗? 要使用的最大电容是多少?

    是的、进行故障排除以更好地理解。  虽然直接连接至超级电容器 (>1Farad) 并不明智、但没有上限。  

    我的产品已经在现场服务、我在 NE555 上遇到了很多现场故障。  [/报价]

    您是否可以访问这些电路板中的任何一个? 如果是、请对其进行测试、以确定发生损坏的位置。