This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:40MHz clk 的电平转换器

Guru**** 2961480 points

Other Parts Discussed in Thread: 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1654672/lsf0101-level-translator-for-40mhz-clk

器件型号: LSF0101
主题中讨论的其他器件: 2N7001T

尊敬的团队:

 

我们正在寻找一个 40MHz clk 信号的电平转换器。

单向、我们需要从 3.3V 到 1.8V 进行电平转换。

 

为此、请提供 CNA 电平转换器或时钟缓冲器。

 

此外、我们有空间限制、因此更小的封装更受欢迎。

 

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 D:

    我们很快就会回来联系您。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 D:

    2N7001T 是一款推荐的器件、可满足您对小型封装电平转换器 3.3V ->1.8V 时钟缓冲器的需求。

    谢谢。

    Brian