Other Parts Discussed in Thread: 2N7001T
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LSF0101
主题中讨论的其他器件: 2N7001T
尊敬的团队:
我们正在寻找一个 40MHz clk 信号的电平转换器。
单向、我们需要从 3.3V 到 1.8V 进行电平转换。
为此、请提供 CNA 电平转换器或时钟缓冲器。
此外、我们有空间限制、因此更小的封装更受欢迎。
此致、
D.