This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:LMX2820 VCO 校准过程

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1656735/lmx2820evm-lmx2820-vco-calibration-process

器件型号: LMX2820EVM
主题: LMX2820 中讨论的其他器件

您好!

我对 LMX2820 射频合成器有很奇怪、很烦人的问题。
我们有一个相当基本的原理图、主要从评估板(包括 PLL 滤波器)上提出。  问题是有些设备工作正常、但有些设备无法锁定(不涉及即时校准)。
 
将故障单元与 TICS Pro 连接表明、问题出在 VCO 校准例程 — 对于我选择的任何频率,它始终属于 VCO7(如果频率使得 VCO7 恰好是正确的选择,单元将正常锁定和运行)。 此外,一些装置在 刚通电时无法锁闭,但在预热或预热后(实际上,通过热枪)会正常工作。
在我看来、某些元件值使 LMX2820 处于 不稳定的边缘、以便随温度的随机变化或变化会推导出来。  

遗憾的是、我在线找到的文档无法详细介绍 VCO 校准的发生方式以及是否依赖于任何外部元件(以及为什么必须这样做;从一开始就不知道 VCO 范围?)。  

我非常感谢关于这一专题的任何补充意见或任何建议。


P.S.:我见过在这个论坛上建议的一组替代旁路电容器并尝试过它们;它们似乎没有任何区别。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享 TICS Pro 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2860.Test.tcs
    没问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图和寄存器设置看起来都很好。

    您使用了哪种类型的基准时钟源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用一个 10MHz TCXO 通过单独的 PLL 上变频为 50MHz。
    我已经 用信号分析仪测试过它、它干净、稳定。
    我们可能在初始化时有一个竞态条件 、但之后应该没问题。

    基准是否会影响 VCO 内核选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎有两个核心问题。
    首先、OSCIN_P 上的基准信号振幅太高(我使用一个 CVXO、它输出 3.3V CMOS 信号并将其滤波为正弦波;结果为~3.9Vpp、而数据表建议为 0.3 至 3.6Vpp)且/或线路不匹配 50 Ω。 当我在 OSCIN_P 处将一个 50 Ω 电阻器接地时、振幅下降了一半、器件开始正确锁定。


    此外、 我的电源电压也上升得太慢、这似乎扰乱了初始化过程。

    谢谢你参与我的问题:)