Other Parts Discussed in Thread: LMX2820
器件型号: LMX2820EVM
主题: LMX2820 中讨论的其他器件
您好!
我对 LMX2820 射频合成器有很奇怪、很烦人的问题。
我们有一个相当基本的原理图、主要从评估板(包括 PLL 滤波器)上提出。 问题是有些设备工作正常、但有些设备无法锁定(不涉及即时校准)。
将故障单元与 TICS Pro 连接表明、问题出在 VCO 校准例程 — 对于我选择的任何频率,它始终属于 VCO7(如果频率使得 VCO7 恰好是正确的选择,单元将正常锁定和运行)。 此外,一些装置在 刚通电时无法锁闭,但在预热或预热后(实际上,通过热枪)会正常工作。
在我看来、某些元件值使 LMX2820 处于 不稳定的边缘、以便随温度的随机变化或变化会推导出来。
遗憾的是、我在线找到的文档无法详细介绍 VCO 校准的发生方式以及是否依赖于任何外部元件(以及为什么必须这样做;从一开始就不知道 VCO 范围?)。
我非常感谢关于这一专题的任何补充意见或任何建议。
P.S.:我见过在这个论坛上建议的一组替代旁路电容器并尝试过它们;它们似乎没有任何区别。