Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2594、
尊敬的 Noel:
感谢您向我们介绍 SNAA336。 我们注意到它涵盖了 LMX2594/2595/2615-SP 系列。 §3.3 中描述的完全辅助技术是否同样适用于 LMX2572、如果是、是否记录了等效的寄存器地址? 这在调整阶段非常重要、就是要使 2 个步进频率源相互相干、并且仍然满足严格的转换时间线。
此致、
John Roulston
罗德拉达尔有限公司