This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102L:LMK1D2102L:有关输出启用/禁用时间和替代方案建议的查询

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102L, LMK1D1208P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1657918/lmk1d2102l-lmk1d2102l-inquiry-regarding-output-enable-disable-time-and-alternative-recommendations

器件型号: LMK1D2102L
主题中讨论的其他器件: LMK1D1208P

您好 TI 支持团队:

我目前正在考虑将 LMK1D2102L 用于我的设计、但我注意到数据表中未指定输出启用和禁用时间 (t_en/disable)。

为了便于理解、我查看了 LMK1D1208P 数据表(请参阅随附的图)、该数据表明确列出了该规格为 1µs。

image.png

我的应用涉及将该器件用作 SYSREF 信号的扇出缓冲器、因此需要动态地打开和关闭输出。 在这种用例下、我们系统的 1µs 开关延迟非常长。

LMK1D2102L 的精密输出启用和禁用时间是多少?

如果 LMK1D2102L 的启用/禁用时间超过 250ns、您能否推荐可满足这种更快开关要求的替代扇出缓冲器?

感谢您的时间和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    LMK1D2102L 的启用/禁用时间与 LMK1D1208P 相同。 您能否透露缓冲器将驱动的输出频率? 其他缓冲器的输出使能/禁用时间由时钟周期数指定。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您确认 LMK1D2102L 的启用/禁用时间为 1µs、与 LMK1D1208P 相同。

    要回答您的问题、缓冲器将驱动 4MHz SYSREF 信号。

    遗憾的是、1µs 启用/禁用时间对于我们的应用来说太长。 我们正在寻找开关时间要短得多的产品。 理想情况下、大约 250ns 的启用/禁用时间 对我们的系统来说是更合适的选择。

    鉴于此 4MHz 输出频率、您能否推荐任何可满足该更快时序要求的备用扇出缓冲器?

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伍松、

    4MHz SYSREF 信号意味着时钟周期为 250ns。 我们所有器件都需要至少 3 个时钟周期来实现启用/禁用时间。 因此、最短的启用/禁用时间可能为 750ns。

    谢谢、

    Michael