This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:如何仿真钯中的 CDCE6214-Q1?

Guru**** 2962730 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1EVM, CDCE6214-Q1, CDCE6214, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1658107/cdce6214-q1-how-to-simulate-cdce6214-q1-in-plladium

器件型号: CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件: 、 CDCE6214、 LMK03318

我们正在对 CDCE6214-Q1EVM 评估套件上的 CDCE6214-Q1 进行评估。

为了确保正确操作、我们想对 Plladium 中的环路滤波器进行仿真、但是、工具中未提供该器件、并且数据表或评估套件文档中没有有关如何正确设置 Plladium 来仿真该器件的线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了提供更多的背景信息: 我们希望使用 CDCE6214-Q1 将 135MHz 时钟信号转换为 10MHz 信号 、最好具有小于 100kHz 带宽、大于 60°裕度和整数 PLL。

    目的是使用以下设置:

    - f (PFD):45MHz (135MHz 除以 3)

    - f (VCO):2520MHz (N:56)

    -预分频器分频器 A:4 => 630MHz

    -通道分频器:63 => 10MHz 输出时钟

    为设计环路滤波器、我们查看了 CDCE6214-Q1 的数据表、后者是 CDCE6214-Q1EVM、TICS Pro 和 Plllatinum 的用户手册。  每个文档或工具都对循环参数使用不同的命名约定、而且它们似乎都不能提供有关如何为此应用正确设置环路滤波器的清晰信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:  

    遗憾的是、由于 CDCE6214 不在 PLLatinumSim 中提供、设计自定义环路滤波器可能会有点困难。  通常、我们建议使用数据表中表 7-3 的一种预设配置。 根据我的经验、也可以将其作为 Kvco 约为 160MHz 1V/V 的定制器件进行仿真、以获得相当准确的结果。 在 PLLatinum Sim 中、C1 对应于 CP、C2 对应于 CZ、R2 对应于 Rres。  

    由于 CZ 是集成元件、限制为 941.1pF、因此实现低于 100kHz 的带宽可能很困难。 CDCE6214 中是否有您的应用需要的任何特定功能、或者可以切换到其他时钟发生器器件(例如 LMK03318)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    感谢您的回答、非常感谢您花时间来了解这一点!

    我们首先检查 数据表中表 7-3 中的预设配置、但印象中没有哪种配置适合我们的应用。

    同时、我们使用 TICS Pro、PLLatinum 和 CDCE6214-Q1EVM 进行了实验、提供了以下设置:
    -滤波器架构:三阶无源
    - KPD: 600µA
    - C1: 11.76 pF
    - C2:941.1 pF
    - C3:2.9 pF
    - R2:1 千欧
    - R3:2 千欧
    - Kvco: 175MHz / V
    - VCOCap:0 pF

    仿真结果:
    -环路带宽:333.1573 kHz
    -相位裕度: 61.9°

    这些设置已在 CDCE6214-Q1EVM 上在–40°C 和+105°C 之间的温度扫描中进行了测试。  PLL 在整个温度范围内保持锁相、在示波器上测量的最大相位变化低于±1.5ns。

    环路带宽高于理想值、但仍然可以接受。  除非您在此设置中看到问题、否则我们将继续执行此操作。   我们选择 CDCE6214-Q1 的主要驱动器是我们要求的–40°C 至+105°C 温度范围。

    还有一个问题: 数据表列出了 KVCO/V @ fVCO = 2.4GHz 和 KVCO/V 175MHz @ fVCO = 2.5GHz 的 140MHz 值您能解释为什么建议使用 60MHz 吗?  我是误解了数据表、还是打算将 160MHz /V 编写为安全值以将容差考虑在内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:  

    谢谢大家、60MHz 我在上一次答复中的 Kvco/V 是一个拼写错误、但我想说的是/V、因为这大约是 VCO 调谐范围内的平均 160MHz。 我将编辑我之前的回复、以防止将来阅读此主题的任何其他人感到困惑。 对于您的用例、使用 Kvco = VCO/V 也是可以的、因为您知道 175MHz 频率将位于 2520MHz 调谐范围的上限。  

    我认为、您提议的环路滤波器看起来不错、这个值大约是此器件具有良好相位裕度可实现的最小 BW。 如果您没有任何其他问题、我会将此主题标记为已解决。