This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:有源环路滤波器故障排除

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2492EVM, LM6211, OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1657443/lmx2492evm-active-loop-filter-troubleshooting

器件型号: LMX2492EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2492、 LM6211、 OPA211

大家好、我使用的是 LMX2492、用于验证宽带宽应用。 为了实现此目的、我了解 VTUNE > 5V。 为此、我移除了无源环路滤波器、并在 VCP 和 Valf 之间添加了有源环路滤波器。 没有迹象表明我的 PLL 已锁定。 此外、无论如何配置 PLL、TP_VTUNE 都保持在 0.5V。 我通过在观察电流消耗的同时打开和关闭 PLL 来确认我的 PLL 正在运行。 除此之外、我的 EVM 似乎没有响应。 您是否介意帮助我进行故障排除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还要提到的是、由于它是 b 类滤波器、我已经将 CPPOL 修改为负值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还观察到、CPMONHIGH 是三个阈值中唯一用于开启 MUXLED 的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    您会分享 修改后的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我使用了 LMX2492EVM 上提供的焊盘、将 U100 和所有无源器件组装到虚线框中。 我还移除了无源环路滤波器的所有元件。



    我注意到 AmpVB 设置为 1.4V、而不是预期的 2.5V。 VCCcp 按照预期接收到 5V 电压。 这会导致我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    确保仅卸下以下组件。

    下面中的所有配置都是必需的。

    由于 LMX 器件的引脚 22 (VCP) 仍然连接到 5V、因此 AmpVb 应设置为 2.5V。  

    您使用了哪个运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已验证所有必要的组件均已拆除并放置了新的组件。 使用 LM6211 构建 LM6211 Im。 我最大的问题是偏置节点为 1.4V、而不是 2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能与我遇到的问题类似吗?

    LMX2492EVM:配置 VCO 频率时出现问题 

    我刚刚从头开始完全解决了一个新的电路板。 我仍然遇到类似的问题。 我也得到了“无法除以零“的消息一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    GUI 问题可以通过关闭 TICS Pro 并重新打开、甚至重新启动 PC 来解决。 GUI 不关心我们使用的是有源环路滤波器还是无源环路滤波器、如果配置适用于无源滤波器、那么相同的配置应该适用于具有适当 CP 极性的有源滤波器。

    您是否尝试将运算放大器偏置更改为 2.5V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器偏置由分压器产生。 Im 期望值为 2.5、由于 Vcc 为 5、我收到了这个值。 VCP 读数为 1.9V、Im 无法测量电流。 但是、无论 GUI 上提供的输入如何、有源滤波器输出都会保持稳定。 PLL 似乎不再接收 SPI 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    我修改了带有运算放大器 OPA211 的电路板、运行效果相当不错。

    要验证 GUI 是否正常工作、请将 POWERDOWN 位编程为 0 以关闭器件电源。 如果正常工作、电流应该会下降。 使用示波器探测 SPI 波形、以确认存在 SPI 活动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Im 通过 OSCOPE 观察 SPI 活动。 连接后、电路板消耗 0.17A(关断电流)。 尝试上电时、电流不会增加。 电路板似乎处于无法控制的状态。 我相信除 PLL VTUNE 电压之外的所有内容都按预期运行。 我还注意到、由于 Vtune 是不符合指令要求的浮动电压、因此对温度非常敏感。 将手指固定在电路板上会导致 RFout 以频率上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R141	0x008D00
    R140	0x008C27
    R139	0x008B10
    R138	0x008A00
    R137	0x008900
    R136	0x008800
    R135	0x008700
    R134	0x008600
    R133	0x008527
    R132	0x008410
    R131	0x008300
    R130	0x008200
    R129	0x008100
    R128	0x008000
    R127	0x007F00
    R126	0x007E27
    R125	0x007D10
    R124	0x007C00
    R123	0x007B00
    R122	0x007A00
    R121	0x007900
    R120	0x007800
    R119	0x007727
    R118	0x007610
    R117	0x007500
    R116	0x007400
    R115	0x007300
    R114	0x007200
    R113	0x007100
    R112	0x007027
    R111	0x006F10
    R110	0x006E00
    R109	0x006D00
    R108	0x006C00
    R107	0x006B00
    R106	0x006A00
    R105	0x006927
    R104	0x006810
    R103	0x006700
    R102	0x006600
    R101	0x006500
    R100	0x006400
    R99	0x006300
    R98	0x006227
    R97	0x006110
    R96	0x006000
    R95	0x005F00
    R94	0x005E00
    R93	0x005D00
    R92	0x005C04
    R91	0x005B27
    R90	0x005A10
    R89	0x005980
    R88	0x005800
    R87	0x00572D
    R86	0x0056E0
    R85	0x005500
    R84	0x005400
    R83	0x005300
    R82	0x005218
    R81	0x005100
    R80	0x005000
    R79	0x004F00
    R78	0x004EFA
    R77	0x004D00
    R76	0x004C00
    R75	0x004B00
    R74	0x004A00
    R73	0x004900
    R72	0x004800
    R71	0x004700
    R70	0x00460A
    R69	0x004500
    R68	0x0044FE
    R67	0x004300
    R66	0x004200
    R65	0x004100
    R64	0x004000
    R63	0x003F02
    R62	0x003E00
    R61	0x003D00
    R60	0x003C00
    R59	0x003B00
    R58	0x003A01
    R57	0x003900
    R45	0x002D00
    R44	0x002C00
    R43	0x002B00
    R42	0x002A00
    R41	0x002900
    R40	0x002800
    R39	0x00273A
    R38	0x002618
    R37	0x002510
    R36	0x002408
    R35	0x002341
    R34	0x002204
    R33	0x002120
    R32	0x002000
    R31	0x001F32
    R30	0x001E0A
    R29	0x001D00
    R28	0x001C20
    R27	0x001B08
    R26	0x001A00
    R25	0x001901
    R24	0x001800
    R23	0x001703
    R22	0x0016E8
    R21	0x001500
    R20	0x001400
    R19	0x001300
    R18	0x00122C
    R17	0x001100
    R16	0x001060
    R15	0x000F00
    R14	0x000E00
    R13	0x000D00
    R12	0x000C00
    R11	0x000B00
    R10	0x000A00
    R9	0x000900
    R8	0x000800
    R7	0x000700
    R6	0x000600
    R5	0x000500
    R4	0x000400
    R3	0x000300
    R2	0x000201
    R1	0x000100
    R0	0x000018
    

    这是寄存器映射。 您能将它与您加载设备时使用的设备进行比较吗? 是否存在配置不当的保留/不可修改寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    这是我的配置。

    e2e.ti.com/.../2492-active-filter.txt

    e2e.ti.com/.../2492-active-filter.tcs

    工作电流为 240mA、包括板载 XO。 断电电流为 190mA。