This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF25081:反馈输入非单调性

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1660327/cdcvf25081-feedback-input-non-monotonicity

器件型号: CDCVF25081

您好:  

在未使用的输出连接到反馈引脚(引脚 16)的应用中、反馈引脚上的非单调性是否会对其他输出产生影响?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    您能解释一下为什么要将未使用的输出连接到反馈引脚吗? 主要影响是、这将不再是零延迟缓冲区、因为反馈运行输出所获得的相位确定性将丢失。 这不应影响运行的其他输出、但它们将不再对输入信号具有确定性。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    未使用的意思是空载。  数据表指定将 FB 引脚连接 到时钟缓冲器的 输出之一、以完成内部 PLL 的反馈环路。 当我说未使用时、我指的是时钟缓冲器的输出引脚之一、它仅连接到反馈、也未连接到另一个接收器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    没关系。 不应影响其他输出。

    谢谢、

    Michael