Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
部件号: LMX2594
大家好、我想在自动斜坡模式下使用 LMX2594 生成频率斜坡。 相位检测器频率为 100MHz。 在 CW 模式下、可以以小于 100MHz 的增量调整频率。 然而、一旦斜坡被激活、起始频率就会跳转到 100MHz 的下一个较低倍数。 (例如:CW:11.75GHz ->在斜坡模式下、起始频率跳至 11.7GHz。) 如何在不降低相位检测器频率的情况下以较小的增量设置起始频率?
为了进行测试、我使用了 11700MHz 的起始频率。 但是、TICS Pro 软件会计算出 11700.1MHz 较低斜坡限值为 16777。 该值是如何计算的、因为根据数据表以及其中提供的公式、该值不应在 11700MHz 的起始频率下出现?