This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:自动斜升:限值和启动频率问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1662694/lmx2594-automatic-ramping-limit-and-start-frequency-problems

部件号: LMX2594

大家好、我想在自动斜坡模式下使用 LMX2594 生成频率斜坡。 相位检测器频率为 100MHz。 在 CW 模式下、可以以小于 100MHz 的增量调整频率。 然而、一旦斜坡被激活、起始频率就会跳转到 100MHz 的下一个较低倍数。 (例如:CW:11.75GHz ->在斜坡模式下、起始频率跳至 11.7GHz。) 如何在不降低相位检测器频率的情况下以较小的增量设置起始频率?

为了进行测试、我使用了 11700MHz 的起始频率。 但是、TICS Pro 软件会计算出 11700.1MHz 较低斜坡限值为 16777。 该值是如何计算的、因为根据数据表以及其中提供的公式、该值不应在 11700MHz 的起始频率下出现?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 TICS Pro 配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的答复。 我使用 TICS Pro 软件创建了两种场景:

    • 11G7_works:
      在本例中、我为斜坡选择了 11.7GHz 的起始频率。 先进入 CW 模式、然后进入斜坡模式。 按预期生成斜坡。

    e2e.ti.com/.../11G7_5F00_works.tcse2e.ti.com/.../11G7_5F00_works_5F00_log.txt

    • 11G75_works_not:
      在这里、我想在 11.75GHz 下开始相同的斜坡。 首先、我将 CW 频率设置为 11.75GHz、运行良好。 然后我激活了斜坡、起始频率跳至 11.7GHz。

    e2e.ti.com/.../11G75_5F00_works_5F00_not.tcse2e.ti.com/.../11G75_5F00_works_5F00_not_5F00_log.txt

    在这两种情况下、我都附上了配置文件以及日志文件和 GUI 屏幕截图。

    我们实际需要对 PLL 执行的操作是:

    • 在特定频段内为斜坡设置任意起始频率。 不过、斜坡的频率阶跃和时序应保持不变。
    • 通常、可以将斜坡限制设置为我们指定频段内的最低和最高频率。  
    • 应在外部触发时启动斜坡