This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:关于传播延迟

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1665999/tlc555-regarding-propagation-delay

器件型号: TLC555

大家好、支持团队。

我找到了下面的帖子。

【常见问题解答】TLC555:TLC555 PCN 20231130002.1 的预期性能差异是多少? -时钟和计时论坛 — 时钟和计时- TI E2E 支持论坛

在新工艺的产品中、传播延迟时间似乎控制得很小、但数据表中的传播延迟时间数据似乎存在很大的差距。
测量条件是否不同?
还是数据表中的数据有误?

image.png

image.png

另外、关于以下网站中的计算工具、您能告诉我使用二极管时 H 周期和 L 周期的计算公式的详细信息吗?
我认为计算公式中替换了延迟时间、但由于没有具体信息、因此无法验证结果是否正确。

www.ti.com/.../TLC555CALC

这是一个新的过程、出现了许多问题。 我想整理正确的信息,所以请合作。

此致、

DH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、DH、

    如常见问题解答中所述、PCN 确实会导致延迟短得多。  后来的 PCN 20260217004 更改了设计、使延迟更接近原始值。 针对此新的 PCN 更新了当前数据表。

    我无法验证结果是否正确。

    所需的频率和占空比是多少以及选择的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Michallick-San

    数据表中的 Rev I->J 是因为在第一个 PCN 中芯片更改为 Rev A?

    我在修订版 J 数据表中没有看到任何数据显示延迟时间显著缩短。

    我想问的是、频率和占空比设置的范围很宽、这对我们当前使用的系统有很大影响。

    您还能回答下面的另一个问题吗?

    另外、关于以下网站中的计算工具、您能告诉我使用二极管时 H 周期和 L 周期的计算公式的详细信息吗?
    我认为计算公式中替换了延迟时间、但由于没有具体信息、因此无法验证结果是否正确。

    www.ti.com/.../TLC555CALC

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DH、

    当 rev 更改为 A.时、传播延迟的重要性还没有完全理解  

    除非对现有的应用程序设计进行了优化、否则更短的延迟会更好。

    您能告诉我带二极管的 H 周期和 L 周期计算公式的详细信息吗?

    放电(L 周期)不变。 由 RB 和 C 设置  

    充电(H 周期)可能会简化。 充电电压因二极管正向电压而降低。 由 RA 和 C 设置

      

    两个二极管更适合用于减小占空比可变性。

    现在、高电平和低电平周期大多匹配降低的充电/放电电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Michallick-San

    感谢您的信息。

    我知道、使用一个二极管时、只有 H 周期会受到二极管波动的影响、因此宜使用两个二极管。

    TLC555CALC 使用一个具有两个二极管的公式、对吧?

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DH、

    此工具使用一个二极管