Other Parts Discussed in Thread: LMX2820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMX2820
你好
LMX2820 中的输出 A 和 B 之间是否可以实现 90°相移? 或者是否有另一个带有 VSO 的合成器可以实现这种相移? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.