This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:输出之间的相移

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1668928/lmx2820-phase-shift-between-outputs

器件型号: LMX2820

你好

LMX2820 中的输出 A 和 B 之间是否可以实现 90°相移? 或者是否有另一个带有 VSO 的合成器可以实现这种相移? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMX2820 不支持输出之间的独立相移。 相位调整功能可在相同的程度上更改两个输出的相位。 我们没有合成器支持独立的相移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢