Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CDCE6214
尊敬的 TI 团队:
在我们的设计中、我们使用具有所有可用通道的 CDCE6214RGET。 在整合用户指南(CDCE6214-Q1 寄存器映射)以确定所需配置时、我发现 CH1(寄存器 R60)和 CH4(寄存器 R76)的可配置 CMOS 压摆率存在问题。 每个寄存器保存四个位、用于相应的压摆率控制。 但是、为“正常模式“提供的设置为 0x10、这是无效的。 因此、我恳请澄清。
提前感谢您。
此致、
Gian-Luca Brazerol