This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:用户&'s 指南文档问题

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1669831/cdce6214-user-s-guide-documentation-issue

器件型号: CDCE6214

尊敬的 TI 团队:

在我们的设计中、我们使用具有所有可用通道的 CDCE6214RGET。 在整合用户指南(CDCE6214-Q1 寄存器映射)以确定所需配置时、我发现 CH1(寄存器 R60)和 CH4(寄存器 R76)的可配置 CMOS 压摆率存在问题。 每个寄存器保存四个位、用于相应的压摆率控制。 但是、为“正常模式“提供的设置为 0x10、这是无效的。 因此、我恳请澄清。

提前感谢您。

此致、

Gian-Luca BrazerolCDCE6214_14.png Doc_Issue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附录:CH0(寄存器 R79)也存在同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将对此进行研究、然后返回给您  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您将此示例提请我们注意、这 是一个键入错误、它是 0010 二进制格式、对于 CH0 和 CH4 寄存器则是 2h  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的快速澄清。

    此致、

    Gian-Luca.