Other Parts Discussed in Thread: CDCEL913
部件号: CDCEL913
您好、
我正在为可穿戴设备设计时钟源块。 我需要 3 个输出频率:2.048MHz、4.096MHz 和 32000kHz。 我可以通过 CPU 引脚输出 8.000MHz 来向 XIN 输入引脚馈送 8.000MHz。 我选择 CDCEL913 是因为我需要所有频率都同步。 我想更大程度地降低 CDCEL913 的电源电流。 在数据表表表 5.5 中、我了解到 fvco 必须为 greather 或等于 80MHz、而在图 5.1 中、我看到 fvco 频率处于 10MHz - 230MHz 范围内。
我想知道是否可以使用低至 10MHz 的 fvco 来使电源电流大约在几 mA 或更低。 如果不是、可靠 CDCEL913 运行所允许的最低 fvco 是多少?
谢谢、
Luca.