This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL913:使用 CDCEL913 上允许的最小 fvco 频率更大限度地减小电源电流

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1662349/cdcel913-minimizing-supply-current-using-the-minimum-allowed-fvco-frequency-on-cdcel913

部件号: CDCEL913

您好、

我正在为可穿戴设备设计时钟源块。 我需要 3 个输出频率:2.048MHz、4.096MHz 和 32000kHz。 我可以通过 CPU 引脚输出 8.000MHz 来向 XIN 输入引脚馈送 8.000MHz。 我选择 CDCEL913 是因为我需要所有频率都同步。 我想更大程度地降低 CDCEL913 的电源电流。 在数据表表表 5.5 中、我了解到 fvco 必须为 greather 或等于 80MHz、而在图 5.1 中、我看到 fvco 频率处于 10MHz - 230MHz 范围内。

我想知道是否可以使用低至 10MHz 的 fvco 来使电源电流大约在几 mA 或更低。 如果不是、可靠 CDCEL913 运行所允许的最低 fvco 是多少?

谢谢、

Luca.

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    我们将调查并回复您。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    CDCEL913 VCO 频率只能支持 80MHz 至 230MHz 范围内的频率  

    您是寻找 32000kHz (32MHz) 还是 32kHz 的第三个频率?  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    我要找的是 32kHz、例如第三个频率。

    谢谢、

    Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:  

    感谢您告诉我们。 数据表中的图 5-1 有点误导、看起来外推了电源电流数据以表示 f_VCO 变化时的总体趋势。 正如 Sandra 提到的、此器件的 VCO 只能支持 80MHz 到 230MHz 的频率范围、这意味着最小 f_VCO 为 80MHz。 您希望输出的频率应该是可行的、 但遗憾的是、VCO 频率不是 10MHz。  

    此致、
    Jaryd.