请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 如果我使用 R 前分流器和 Mult,使1/R 前和 Mult 的产品为1,如果化石百分比(R 前* Mult)为0,我仍可以在1类中操作? 例如,PRE 是2,Mult 是2,所以1/2 * 2 = 1。 从同步角度看,这是否与 PRE 和 Mult 都为1相同,因为 Mult 的输出频率仍为 Fosc?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我使用 R 前分流器和 Mult,使1/R 前和 Mult 的产品为1,如果化石百分比(R 前* Mult)为0,我仍可以在1类中操作? 例如,PRE 是2,Mult 是2,所以1/2 * 2 = 1。 从同步角度看,这是否与 PRE 和 Mult 都为1相同,因为 Mult 的输出频率仍为 Fosc?