This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:R 前和多用途同步

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1067156/lmx2594-pre-r-and-mult-use-with-sync

部件号:LMX2594

如果我使用 R 前分流器和 Mult,使1/R 前和 Mult 的产品为1,如果化石百分比(R 前* Mult)为0,我仍可以在1类中操作?  例如,PRE 是2,Mult 是2,所以1/2 * 2 = 1。  从同步角度看,这是否与 PRE 和 Mult 都为1相同,因为 Mult 的输出频率仍为 Fosc?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什,

    如果条件匹配,仍可以进行“是1类同步”。 BTW,最小结果值为3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清问题,如果使用了最小结果值,则最小结果值为3。 你仍然可以从双人模式中获得2倍的行为。 这不会改变答案-在您所概述的方案下,1类同步仍是可能的。