This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:使用外部同步时,需要980MHz 和10MHz 的 CLKout

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832EVM, LMK04832, LMK04610, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1068883/lmk04832evm-desired-clkout-at-980mhz-and-10mhz-while-using-external-sync

部件号:LMK04832EVM
“线程”中讨论的其他部件: LMK04832LMK04610LMK03318测试

您好,

首先是一些背景:

我将您 的 LMK04832EVM 板与 KeySight DSO404A 示波器连接。  我在所选的 CLKout 上看到一个输出,但从 GUI 上选择的频率(TIC Pro)和示波器上观察到的频率(约30MHz)有偏移。  

当我将 VCO_MUX 切换为 CLKin1并提供外部时钟时, 主板 会观察时钟缓冲器(可能是其划分的外部信号频率),而不是我要查看的 CLKout 上的选定频率。   

此外,我还需要有关设置外部同步时钟的帮助。 我使用的外部参考时钟频率为122.88MHz。 PLL2的 LED 指示灯亮起表示锁定,但 PLL1的 LED 指示灯未亮起,我不确定这是什么原因,或者这是否表明存在问题。

我要实现的目标:

我的目标是在使用外部同步时,有两个 CLKout,一个为980MHz,一个为10MHz。

如果您可以分享关于如何实现此设置的 TIC Pro GUI 屏幕截图,这将非常有用。

此致,

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯

    LMK04832无法使用内部 VCO 可靠地生成980MHz。 最近的频率为980MHz * 3 = 2940MHz,VCO1的频率超出范围5MHz。 您必须使用外部 VCO 或接受某些设备可能由于过程变化而无法锁定到所需的频率。

    此外,通常当我们谈论同步时,我们会谈论阶段同步,即任意调整所有输出之间的阶段。 但您描述的是外部同步时钟...您是否指您将锁定频率的时钟,即 PLL 参考频率? 您还提到了122.88MHz 外部参考时钟,但 LMK04832在锁定此时将遇到问题,并产生980MHz 输出。 即使在许多设备上,VCO 范围包括2940MHz,最高合适的相位探测器频率(既是122.88MHz 又是980MHz 的倍数)也是160kHz,这将严重限制 PLL 环路带宽,并将极大地提高相位噪声。 LMK04832 PLL1设计用于以较低的环路带宽运行,并可能合理地将您的122.88MHz 参考输入锁定为140MHz VCXO, 140MHz VCXO 可以级联到 PLL2,为2940MHz VCO 和980MHz/10MHz 输出提供更高的频率参考-这将保持 PLL2环路带宽高,并有助于显著降低输出的相位噪声。 但140MHz VCXO 并不是很常见,除了低得多的频率会对 PLL2环路带宽和相位噪声产生负面影响外,没有其他更常见的选项。

    我不确定 LMK04832是适合此请求的设备...在122.88MHz 外部参考时钟与160kHz 的 GCD 频率之间, 而所需的 VCO 频率超出内部 VCO 范围,在我看来,具有不同 VCO 范围或分数 PLL 的不同设备更适合。

    • 决定使用 LMK04832的原因是什么?
    • 您需要980MHz 和10MHz 的时钟频率是多少? 是否可以使用与980MHz 不同的频率来帮助优化频率计划?
    • 122.88MHz 外部参考是否是硬的和快速的要求? 是否可以使用不同的频率来帮助优化频率计划?
    • 将5880MHz 内部 VCO 和120MHz VCXO 作为 PLL1的频率转换阶段的 LMK04610能否更适合您的应用?
    • LMK03318,122.88MHz 输入,4900MHz VCO 和小数 PLL (N 分频器编程为39+673/768)等产品的使用是否更容易? 是否有相位噪声要求阻止使用分数 PLL?

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,  

    感谢您的回复,请参阅下面我的回复,但首先我需要更正错误。  我需要的输出频率是983.04MHz,而不是980MHz,对不起。  VCO 应将其覆盖为983.04 * 3 =  2949.12.   

    [引用 userid="284549" url="~/support/clock-time-group/clock -and -timing/f/clock-time-forum/1068883/lmk04832evm-desired -clkout at 980mhz-and -10MHz-while 使用- external 同步/3956003#3956003',即 PLA 时钟的频率,您将使用哪个频率[引用 PLL],即:

    我的意思是相位同步,我希望从板上发出的两个信号都处于相位。   我认为我需要外部同步(进入主板的任意信号)才能实现这一点。   

    [引用 userid="284549" url="~/support/clock-timing-group/clock -and -timing/f/clock-timing-forum/1068883/lmk04832evm-desired -clkout-at 980mhz-and -10MHz-while 使用外部时钟同步/3956003#395688003MHz,但也会产生该方钟输出的122.4832和122.4832英寸的外部时钟锁定问题,但也会提到该输出。 [/引用]

    选择122.88MHz 频率是因为在《LMK04832EVM 用户指南》第3页中,该频率表示要使用的默认频率。  

    [引用 userid="284549" url="~/support/clock-time-group/clock -an-and -time/f/clock-time-forum/1068883/lmk04832evm-desired -clkout at-980mhz-and -10MHz-while 使用-外部同步/3956003#3956MHz 时钟频率]您需要什么? 是否可以使用与980MHz 不同的频率来帮助优化频率计划?

    我们将向 PLL 提供983.04MHz 信号,然后作为同步提供10MHz 信号。  我们通常通过信号发生器为 PLL 提供外部参考时钟。  当无法使用来自 siggen 的外部参考时钟时,我们将使用 LMK04832作为特定边缘情况的备份。   

    [引用 userid="284549" url="~/support/clock-time-group/clock -and -timeze/f/clock-timeze-forum/1068883/lmk04832evm-desired -clkout at 980mhz-and -10MHz-while 使用-external-sync/3956003#395688003?122.88003"作为外部硬参考和外部参考? 是否可以使用不同的频率来帮助优化频率计划?

    不,我只使用了它,因为我认为这是该主板的 TI 要求。

    [引用 userid="284549" url="~ë/support/clock-time-group/clock -and -time/f/clock-timeze-forum/1068883/lmk04832evm-desired - clkout at 980mhz and -10MHz-while 使用-外部同步/3956003#3956003'来避免噪声相位[此处]

    下表列出了我们的 PN 要求。  我不确定分数 PLL 是否适合,此外,我自己修正后,我认为983.04MHz 目标在 VCO 范围内,因此不应该成为问题。

    描述

    最小

    典型值

    最大

    单位

    输入频率

     

    983.04

    2000年

    MHz

    信号

     

     

    电源

    250

     

    850/

    mVppdiff

    相位噪声

    @ 100 kHz

     

    -129.

    -120

    DBC/Hz

    @ 800kHz

     

    -141.

    -138.

    DBC/Hz

    @ 5 MHz

     

    -153.

    -147.

    DBC/Hz

    >=10 MHz

     

    -154.

    -150

    DBC/Hz

    抖动有效值

     

     

     

    80

    FS

    感谢您的支持,希望我的回答能更加清晰。  使用 TIC Pro GUI 时,我尝试完成的操作顺序是什么?  同步时的输出基本上为983.04MHz 和10MHz。  10MHz 是为了同步我们的设备,这可以通过两种方法之一来实现,最好是使用由 Sigma 生成的10MHz 信号,并将其连接到 LMK04832板上的同步输入。  另一种方法是从  LMK04832板获取10MHz 信号,并使用此信号将设备同步到。  我不确定如何使用 GUI 设置此选项。   

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯

    感谢这一澄清,这更有意义。

    从122.88MHz 开始,983.04MHz 是合理的。 但是,使用122.88MHz 的10MHz 将是一个挑战。 983.04MHz 和10MHz 中最不常见的倍数为122.88GHz,因此没有内部 VCO 频率可以分割并输出两者。

    您可以做的一件事是提供10MHz 源(例如 SigGen,板载 XO),带有1:2缓冲区。 其中一个10MHz 信号副本可以作为其他设备的参考而脱机;另一个可提供给 PLL1以锁定122.88MHz VCXO,随后可升至983.04MHz。 下面是 LMK04832的配置示例。

    e2e.ti.com/.../983p04MHz_5F00_LMK04832.tcs

    当从 SigGen 或正弦振荡器提供时,10MHz 在 PLL1上锁定尤其困难,因为10MHz 正弦波的转换速率不够高,无法满足最低转换速率要求,除非功率超过输入缓冲器的绝对最高额定值(最小转换速率=0.15V/ns; 10MHz 时的正弦波转换率= 2π*f*Vpk;Vpk =~2.4V,Vpp = 4.8V,这在两个方向上都远远超过 VCC +0.6V ESD)。 10MHz 信号的剪切正弦波源,振荡电路或高转换格式(例如 LVCMOS,LVPECL,LVDS)可确保满足最低转换速率要求。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    感谢你的帮助。  我运行了您发送给我的 TCS 文件,但 PLL 锁定状态 LED 指示灯未亮起,我看到的输出频率为1.0332GHz,因此未锁定。   

    [引用 userid="284549" url="~/support/clock-time-group/clock-and-timeze/f/clock-timeze-forum/1068883/lmk04832evm-desired-clkout-at-980mhz-and-10MHz-while-use-external-sync-3957174#3957174 MHz (例如,您可以提供来源)。 SigGen,车载 XO)[/QUERE]

    在下面的草图中,我有我们的目标(减去现在的1:2缓冲区),照片就是我们的设置。  旁边带有“1”的红色圆圈是引脚 J34 (FBCLKIN*_CLKIN1*)上的122.88MHz 外部参考时钟,“2”旁边的红色圆圈是 引脚 J45 (SYNC)上的外部10MHz 源。  我还测量了车载同步的测试点,该测试点读数为0伏。   

    请验证我的硬件设置是否正确?

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    我担心主板可能出现问题,因为 即使使用了集成电路专业版默认配置下的默认设置,PLL 状态 LED 也不亮。 也许我们可以安排电话?

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯

    我对我的最后一个问题,即延迟表示歉意。 我看到你又开始了另一条主线,所以我将继续在那里进行讨论。

    此致,

    德里克·佩恩