Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B
您好,
我正在审查 LMK05318B 的设计。 我尝试将10MHz OCXO 时钟放入 XO 输入,并使用下面所示的 TIC pro 向导将其设置为10MHz,但建议仅使用特定频率来执行以下操作。

但是,我还发现 EVM 占用了10MHz TCXO 的空间,如下所示。 尽管它是“DNI:...

问题1. XO 时钟可以使用10MHz 吗? 如果是,与使用建议的时钟相比,有哪些缺点?
问题2. 输出时钟的 ppm (频率稳定性)是否取决于连接到 XO 的晶体(或 TCXO)?
我使用 EVM 进行了测试,以检查相位噪声和 LKM05318B 的稳定性。 比较 用于 XO 时钟的 CXO 10MHz 和 EVM 上的晶体振荡器时,晶体振荡器更适合相位噪声,但 OCXO 10MHz 更适合稳定性。 请就如何选择最佳稳定性和相位噪声提供一些建议。
谢谢。