This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:XO 输入允许的频率。

Guru**** 2813815 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1070959/lmk05318b-the-allowed-frequencies-for-the-xo-input

部件号:LMK05318B

您好,

我正在审查 LMK05318B 的设计。  我尝试将10MHz OCXO 时钟放入 XO 输入,并使用下面所示的 TIC pro 向导将其设置为10MHz,但建议仅使用特定频率来执行以下操作。

但是,我还发现 EVM 占用了10MHz TCXO 的空间,如下所示。 尽管它是“DNI:...

问题1. XO 时钟可以使用10MHz 吗?  如果是,与使用建议的时钟相比,有哪些缺点?
问题2. 输出时钟的 ppm (频率稳定性)是否取决于连接到 XO 的晶体(或 TCXO)?

我使用 EVM 进行了测试,以检查相位噪声和 LKM05318B 的稳定性。 比较 用于 XO 时钟的 CXO 10MHz 和 EVM 上的晶体振荡器时,晶体振荡器更适合相位噪声,但 OCXO 10MHz 更适合稳定性。 请就如何选择最佳稳定性和相位噪声提供一些建议。

谢谢。

DNI지만……
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.禁用 DPLL 时,可以使用10 MHz XO 时钟。 当 DPLL 被禁用时,您将无法再锁定到参考输入,并且您将丢失使用 DPLL 时产生的输出频率精度。 这是使用一个 XO 频率的缺点,XO 频率是 VCO 频率的整数倍数(2500 MHz/10 MHz =250,这是整数)。

    2.不使用 DPLL 时,输出时钟的频率稳定性将取决于连接到 XO 输入的 XO/TCXO 的 ppm 精度。 使用 DPLL 时,输出时钟的频率稳定性将取决于参考输入的 ppm 精度。

    我的建议是使用高频 XO (38.88 MHz 或48.0048 MHz)并为 PRIREF 提供参考输入(25 MHz 是一个很好的选择)。 高频 XO 将产生极好的输出相位噪声性能,参考输入将产生极高的频率稳定性(由于 DPLL 锁定到参考输入)。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔