This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:相位同步不工作

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TIDA-01410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1073467/lmx2594-phase-sync-not-working

部件号:LMX2594
“线程”中讨论的其它部件: Tida-01410

***编辑:进一步调查显示 INPIN_ignorE 意外设为“1”。 更正此错误后,同步功能似乎工作正常。 此线程现在可以关闭/删除。 ***

您好,

我们的设计使用 了多个需要相位同步的 LMX2594合成器。

仔细阅读数据表和 TIDA-01410应用说明后,我们得出结论认为我们属于第3类。

我们验证了 FCAL_EN=1,VCO_PHASE 同步=1,INPIN_ignore=0,并且我们没有违反 Fosc 或 N 分隔符限制。

我们确保同步信号的定时正确,即它的上升边缘与时钟的下降边缘重合。

问题是,当我们发送同步脉冲时,什么也不会发生——输出的相位关系不会改变或对齐。

下面是一些详细信息:

- Fosc = FPD = 60 MHz (参考路径中没有分隔符或乘法器)

-通道分隔符=2,因此 IncludeDivide=4

- mash_order_2.

-分次分母=24

-输出频率范围=4260至4660 MHz, 分辨率 =5 MHz

我们错过了什么?

谢谢,

哈姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="415880" url="~ë/support/clock-time-group/clock -and_time/f/clock-time-forume/1073467/lmx2594-phone-sync-work-working"]***编辑:进一步调查显示 INPIN_ignore"意外设为“1”。 更正此错误后,同步功能似乎工作正常。 此线程现在可以关闭/删除。 ***[/引用]

    好的,明白了(我们将结束讨论)。 对此延迟表示歉意;即使您在24小时内解决了问题, 我们仍应尽快回复您。  如果您遇到其他问题,请随时打开新线程。

    此致,

    德里克·佩恩