请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 “线程”中讨论的其它部件: Tida-01410
***编辑:进一步调查显示 INPIN_ignorE 意外设为“1”。 更正此错误后,同步功能似乎工作正常。 此线程现在可以关闭/删除。 ***
您好,
我们的设计使用 了多个需要相位同步的 LMX2594合成器。
仔细阅读数据表和 TIDA-01410应用说明后,我们得出结论认为我们属于第3类。
我们验证了 FCAL_EN=1,VCO_PHASE 同步=1,INPIN_ignore=0,并且我们没有违反 Fosc 或 N 分隔符限制。
我们确保同步信号的定时正确,即它的上升边缘与时钟的下降边缘重合。
问题是,当我们发送同步脉冲时,什么也不会发生——输出的相位关系不会改变或对齐。
下面是一些详细信息:
- Fosc = FPD = 60 MHz (参考路径中没有分隔符或乘法器)
-通道分隔符=2,因此 IncludeDivide=4
- mash_order_2.
-分次分母=24
-输出频率范围=4260至4660 MHz, 分辨率 =5 MHz
我们错过了什么?
谢谢,
哈姆