This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:与具有不同频率的 PLL 之间的相位同步

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1074108/lmx2820-phase-sync-between-to-pll-which-has-different-frequency

部件号:LMX2820

您好,

我想问是否可以同步两个不同频率的 PLL?

就我们而言,它是5.2 GHz 和7.6 GHz。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andri,

    可以配置这些设备,使每台设备都被频率锁定和相位锁定到相同的参考源,因此,最直接的意义 是,应该可以在两个输出之间建立一些可重复的相位关系。 但是 ,如果 以两个时钟的某个整数除数率( 例如,)采样,很可能无法预先预测5.2GHz 时钟和7.6GHz 时钟之间的相位误差 400 MHz)。

    您可以通过测量来确定5.2GHz 和7.6GHz 时钟之间的相位误差(例如,以某种通用速率采样时) 400MHz),然后使用 mash_seed 删除此错误。 这会将合成器置于分次模式,因此可能会有一些小的性能损失- 但对于较小的调整(步长~1PS),分母的大小将很小,分次分隔器的影响将最小。 此外,这种调整策略可能会引入 分次螺旋(可使用 PLAINUM SIM 进行模拟)。

    尽管您可以微调两个测量设备之间的错误,但在 类似的电压和温度下,输入到输出偏移的零件到零件之间的差异会有很大的变化(大约为20ps),并且可能在温度上有更大的变化(大约为65ps)。 如果您的设备处于类似的温度,它们将一起倾斜,并具有相似的温度系数。 由于 许多内部 LDO 为关键路径电路设置了较低的内部电压,因此电压系数的影响往往很小。 因此,错误的主要来源是一些未知的输入到输出偏差,这些偏差将根据无法控制的过程差异以及设备之间配置设置的变化(例如 5.2ghz 使用除法2路径,而7.6GHz 则直接从 VCO 获取)。 很高兴有一个旋钮转动,如 mash_seed adjust,但 您需要先执行一个程序来测量错误。 我们(TI)通常不建议如何执行此操作,因为它在系统之间有很大的差异。 常见的策略包括将输出和调谐组合到最高功率,或在更下游执行某种基于 ADC/DAC 的校准。

    此致,

    德里克·佩恩