This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1F:超出 VCO 频率范围

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1075064/cdcm6208v1f-out-of-vco-frequency-range

部件号:CDCM6208V1F
“线程”中讨论的其它部件:CDCM6208V1CDCM6208

大家好,团队

CDCM6208V1/2 fVCO 为(V1| 2.39~2.55GHz)和(V2|2.94~3.13GHz)。

如果我们发送错误的分隔器设置,然后使 CDCM6208V1/2 fVCO 超出范围,那么 CDCM6208V1/V2会如何工作?

我想这是一种模式。

1.如果 fVCO 设置接近 fVCO 最小/最大范围,CDCM6208会在一定的边界内输出时钟。

不确定 PLL 锁定检测是否正常工作。

2.如果 fVCO 设置距离 fVCO 最小/最大范围很远,PLL 将解锁。之后,CDCM6208将尝试输出不确定的频率输出或停止输出?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    如果发送错误的 PLL 分隔器设置(输入或反馈分隔器),PLL 将不会锁定。 VCO 将运行到可能的最小或最大频率。 请注意,这可能与 VCO 的数据表规格略有不同。 该数据表为您提供了确保锁定的允许范围。

    1.请澄清这个问题吗?

    PLL 锁定检测工作正常,与分禾器设置无关。 如果 PLL 确实未锁定,它将不会标记有效的锁。

    2.输出不会停止。当 PLL 解锁时,不会自动禁用。

    此致,

    朱利安