请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CDCM6208V1F “线程”中讨论的其它部件:CDCM6208V1, CDCM6208
大家好,团队
CDCM6208V1/2 fVCO 为(V1| 2.39~2.55GHz)和(V2|2.94~3.13GHz)。
如果我们发送错误的分隔器设置,然后使 CDCM6208V1/2 fVCO 超出范围,那么 CDCM6208V1/V2会如何工作?
我想这是一种模式。
1.如果 fVCO 设置接近 fVCO 最小/最大范围,CDCM6208会在一定的边界内输出时钟。
不确定 PLL 锁定检测是否正常工作。
2.如果 fVCO 设置距离 fVCO 最小/最大范围很远,PLL 将解锁。之后,CDCM6208将尝试输出不确定的频率输出或停止输出?
此致,
凯