This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:关于 LMX2595 o/p 频率漂移,即实际频率为14.8 GHz,但显示为14.79 GHz

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1080568/lmx2595-regarding-lmx2595-o-p-frequency-drift-i-e-actual-frequency-is-14-8-ghz-but-it-is-showing-14-79ghz

部件号:LMX2595

大家好,团队

LMX 2595正在其中一个板上显示输出频率的漂移。我如何调试这种漂移的原因可能是什么。意外的是,该板在它开始显示输出频率的漂移后跌落了,而在此之前它没有显示漂移。    

谢谢

阿杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    我认为 PLL 已锁定,但只有输出频率有一些频率漂移? 最有可能是由于参考时钟的偏移。 您可以使用外部参考时钟源来验证这一点。  

    此外,请比较“正常”和“故障”板之间以下突出显示的针脚的直流电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    我们没有从您那里听到很长的时间,假设您已经解决了这个问题。

    我正在结束这条线程,可以在同一条线程上再次书写,也可以打开新线程以获得进一步支持。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔