This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913-Q1:CDCE913-Q1输入时钟电压要求?

Guru**** 2694165 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913-Q1, CDCEL913-Q1, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1081091/cdce913-q1-cdce913-q1-input-clock-voltage-requirement

部件号:CDCE913-Q1
“线程”中讨论的其它部件: CDCE913

您好,先生/女士,

计划在我们的设计中使用 CDCE913-Q1 IC。 根据我的理解,它最多可接受1.9V 时钟输入。 我的设计需要一个接受3.3V 输入时钟信号的部件。

是否可以使用此设备或接受的任何其他建议。

注:需要3个具有3.3V 的输出时钟。

谢谢

G SAINATH

CRL-BEL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CDCE913-Q1支持2.5 V 和3.3V,而 CDCEL913-Q1支持1.8 V。 非 L 版本(CDCE913-Q1)将适用于您的系统,因为当 VDD 为3.3V 时,它支持3.3V 时钟输出和3.3V 时钟输入。 下面是指向非 L 版本的链接: https://www.ti.com/product/CDCE913-Q1

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    数据表显示 VDD 为1.8V。 对于 CDCE913-Q1,VDDOUT 为2.5V 至3.3V。 在绝对最大额定值中,根据数据表,VDD 的额定电压为2.5V。 如何将 VDD 连接到3.3V?

    谢谢

    g 散纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    请你回答我的疑问吗?

    此致

    g 散纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sainth,

    VDD 必须 连接到1.8V 电源。 但是,对于 CDCE913-Q1,VDDOUT 可以连接到2.5V 或3.3V。 VDDout 定义输出电压摆动。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    主席先生,我正在询问时钟的输入电压。

    此致

    g 散纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    客户有一个基于3.3V 逻辑的输入信号,但 CDCE913在输入时钟处只接受1.8V 的摆幅。 您能否建议将源0 - 3.3V 的输入摆幅转换为0 - 1.8V 的最佳方法,以将输入提供 给 CDCE913

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshat 您好,Sainth 您好,

    感谢您对输入电压提出的澄清。 为了将3.3V LVCMOS 信号更改为1.8V 信号,您可以 使用简单的分压器:  

    电阻器分压器应靠近 CDCE9xx 的输入端。

    此致,

    朱利安