“线程”中讨论的其它部件: CDCE913
您好,先生/女士,
计划在我们的设计中使用 CDCE913-Q1 IC。 根据我的理解,它最多可接受1.9V 时钟输入。 我的设计需要一个接受3.3V 输入时钟信号的部件。
是否可以使用此设备或接受的任何其他建议。
注:需要3个具有3.3V 的输出时钟。
谢谢
G SAINATH
CRL-BEL
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生/女士,
计划在我们的设计中使用 CDCE913-Q1 IC。 根据我的理解,它最多可接受1.9V 时钟输入。 我的设计需要一个接受3.3V 输入时钟信号的部件。
是否可以使用此设备或接受的任何其他建议。
注:需要3个具有3.3V 的输出时钟。
谢谢
G SAINATH
CRL-BEL
您好,
CDCE913-Q1支持2.5 V 和3.3V,而 CDCEL913-Q1支持1.8 V。 非 L 版本(CDCE913-Q1)将适用于您的系统,因为当 VDD 为3.3V 时,它支持3.3V 时钟输出和3.3V 时钟输入。 下面是指向非 L 版本的链接: https://www.ti.com/product/CDCE913-Q1
此致,
起亚·拉赫巴尔