This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:未使用的输出状态

Guru**** 2969430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104, LMK1C1103, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1082904/lmk1c1104-unused-output-state

部件号:LMK1C1104
“线程”中讨论的其他部件: LMK1C1103, LMK1C1102

您好,  

我有一个关于 LMK1C1104的问题。  

数据表指定未使用的输出可以保持浮动,但与在未使用的输出(如电流消耗,噪声排放)上使用下拉电阻相比,它是否有任何缺点?  

顺祝商祺!  

筑波  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsugumi,

    对于任何 CMOS 驱动程序,未使用的输出的最佳选择是使其浮动。 任何附加负载 都将具有一些电阻或电容性组件,这将增加功耗(在高负载循环中,负载中的直流电源电阻;驱动器中的电容性为 C * Fout * V^2耗散)和电源轨上的瞬变。 在较高的频率(10s 或100s MHz)下,即使是较小的寄生组件也会导致功耗大幅增加。 至于噪音和辐射, 浮针的轨迹长度太短,无法用作 LVCMOS 频率下辐射噪声的良好天线, 传导辐射尽可能低,因为 从 Vcc 吸入电流的负载较小,因此基本输出频率及其谐波的供给波纹也较小。

    请注意,我们还提供了 LMK1C1102和 LMK1C1103,它们的功能与 LMK1C1104相同,但输出更少。  由于输出计数较低的器件使用相同的芯片,但不会绑定某些针脚,因此来自引线框和电极导线的寄生电容会略有减少,而用于芯片上任何未使用的输出的天线则会更短。  使用所有输出的 LMK1C1102/3的功耗和辐射将比未使用输出的 LMK1C1104略好。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德里克您好,  

    这确实有意义,非常感谢!  

    顺祝商祺!  

    筑波