This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:查询

Guru**** 2927840 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1083191/lmk00301-inquiry

部件号:LMK00301

您好,

你好。 客户正在使用具有 LVDS 输出的 LMK00301。 HCSL 输出中提到了频率范围,但 LVDS 却没有提到频率范围。 他想使用缓冲器进行数据处理,并想知道 LVDS 输出是否也能达到直流电平? 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    电气特性表显示了用于全输出摆动的 LVDS 典型时钟频率输出(约为1.6GHz),而您可以从以下图解获得全刻度范围。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet,

    你好。 请参阅下面专家对您的问题的回答。 非常感谢。

    图解仅显示低至100MHz 的频率。 因此,我希望拒绝这一答复。
    我还有一个后续问题。 数据表提到必须有3V/ns 的转换率。 如果使用1V/ns 的转换率,会对性能产生什么影响? 0.1V/ns 的情况如何?

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    数据表图解显示100MHz 的全刻度范围,对于具有类似全刻度范围值的较低频率,该范围应该有效。 客户可以尝试 使用宜必思模型 ,并以较低的频率进行模拟。

    此外,关于转换速率,请参见 数据表中的图9至14,其中较低的转换速率将影响输出信号的噪声层和抖动性能。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔