请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK00301 您好,
你好。 客户正在使用具有 LVDS 输出的 LMK00301。 HCSL 输出中提到了频率范围,但 LVDS 却没有提到频率范围。 他想使用缓冲器进行数据处理,并想知道 LVDS 输出是否也能达到直流电平? 非常感谢。
此致,
雷文森特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Ray,
数据表图解显示100MHz 的全刻度范围,对于具有类似全刻度范围值的较低频率,该范围应该有效。 客户可以尝试 使用宜必思模型 ,并以较低的频率进行模拟。

此外,关于转换速率,请参见 数据表中的图9至14,其中较低的转换速率将影响输出信号的噪声层和抖动性能。
谢谢!
此致,
阿耶特·帕尔