This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:如何在 TIC Pro 中更改从属地址

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1082189/lmk03328-how-to-change-slave-addresses-in-tics-pro

部件号:LMK03328

你(们)好

我使用 LMK03328生成时钟。
使用 TIC Pro 通过 I2C 向 LMK03328写入数据时,无法写入数据。
我搜索了 I2C 从属地址,找到的地址是0x7F,当我读取寄存器 R10时,它从0x57更改为0x7F。

数据表显示了如何在 EEPROM 中重写字节11,但我不知道如何在 TIC Pro 中重写字节11。
此外,R10是只读的,因此更改它不会返回它。
我在 SW 模式下运行,因为 HW_SW_CTRL=0。

请告诉我如何操作。

此致,
马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masa,

    要与设备通信,请执行以下步骤:

    1.单击界面:  

    2.单击“扫描 I2C 总线”  

    3.您应该会看到一个窗口,该窗口的地址是0x? ->单击确定。  

    4.关闭“通信设置”窗口。

    现在,您应该能够读/写设备。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱利安,你好!

    感谢您的回复。

    但这不是这个答案。

    从地址已更改,字节11中的所有[7:3]均为高。

    我想知道如何重写 EEPROM 的字节11的内容。

    此致,
    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masa,

    EEPROM 写入序列在数据表的“10.5.5写入 EEPROM”一节中进行了描述。

    此致,

    朱利安