This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:上升/下降时间和 I2C 回读问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1085598/lmk5b12204-rising-falling-time-and-i2c-read-back-issue

部件号:LMK5B12204

尊敬的团队:

我们使用 LMK5B12204并面临以下两个问题。

1.由于 LVPECL 时钟信号处有一个板对板连接器,客户面临上升/下降时间问题

>我们是否有寄存器可以微调驾驶能力以修复接收器一侧的上升/下降时间问题?

2.我们尝试通过系统 I2C 总线读取寄存器值(而不是通过 TIC PRO 读取)。

发现当读取同一寄存器两次时,只有第一次读取回读值符合设计目标。

第二个读回值错误,  

>我们已经检查了设备行为和行为是否发生了变化。 因此,寄存器值没有更改,但回读错误。

您是否有任何解决这两个问题的建议? 谢谢。

此致,

本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    1.能否为我提供 LVPECL 终端的图像? 上升/下降时间过慢是由于不正确的终止。

    2.请提供有关如何执行重新读取的更多详细信息吗? 是否立即相互重新阅读? 执行回读的命令有哪些? 为什么您需要两次阅读同一个注册表?

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,起亚

    谢谢,因此我们没有寄存器可以微调驾驶性能,需要修改终端以解决转换率问题。

    我是对的吗? 我们不喜欢更改布局,也不想知道我们是否有软件解决方案。

    此致,

    本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    你是对的。 终止将是固定转换率的主要因素。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔