请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK5B12204 尊敬的团队:
我们使用 LMK5B12204并面临以下两个问题。
1.由于 LVPECL 时钟信号处有一个板对板连接器,客户面临上升/下降时间问题
>我们是否有寄存器可以微调驾驶能力以修复接收器一侧的上升/下降时间问题?
2.我们尝试通过系统 I2C 总线读取寄存器值(而不是通过 TIC PRO 读取)。
发现当读取同一寄存器两次时,只有第一次读取回读值符合设计目标。
第二个读回值错误,
>我们已经检查了设备行为和行为是否发生了变化。 因此,寄存器值没有更改,但回读错误。
您是否有任何解决这两个问题的建议? 谢谢。
此致,
本