This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:切换 TCXO 时的锁定时间

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1086937/lmx2571-lock-time-when-switching-tcxos

部件号:LMX2571

您好,专家,

我的客户遇到了 LMX2571锁定时间过长的问题。

客户将任何频率设置为 F1和 F2。

而且,他们正在切换每个设置的 TCXO。

TXCO1 = 50.4MHz

TXCO2 = 49.5MHz

  当它们切换 TXCO 时,锁定时间会更长。  (约2毫秒)

他们还尝试使用 PLLatinum 工具进行模拟。

SIM 结果=约690us

他们还使用 EVM 进行检查,但他们看不到默认组件的锁定时间过长。

如果它们改变回路过滤器上的 C2电容器值,锁定时间似乎会更长。

他们希望了解锁定时间延长的根本原因。 他们还想知道  锁定时间最差情况的计算方法。

这是否取决于 C2盖?  辛饱和度和敏感度板之间存在差异的原因是什么?

谢谢

穆库诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mukuno-San,

    您的模拟假定您正在通过校准切换 VCO 频率。  

    如果您切换参考时钟,则没有 VCO 校准,您应查看“模拟锁定时间”。 首先,您必须选择“高级”级别。 取消选中“包括 VCO 校准时间”复选框。  

    模拟锁定时间是指 PLL 响应时间。 这就是 PLL 锁定到新频率所需的时间。  

    在这种情况下,锁定时间过长是由于相位边界和伽马。  

    使用 EVM 默认环路滤波器,相位边界为44.7度,伽马为1.29,模拟锁定时间仅为14.1µs Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San,

    感谢您的回答。

    客户使用2台用于 OSCin 的 TCXO。 他们还通过信号开关切换这些 TCXO。
    然后,他们似乎通过 TrCtl 更改了 F1和 F2。

    因此,客户认为,应该 包括 VCO 校准。

     谢谢

    穆库诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mukuno-San,

    如果客户按照数据表第8.1.4节设置 F1F2切换(是),则在 F1和 F2之间切换时将进行校准。

    锁定时间较长的部分原因是相位边界较高和伽马。 模拟中已经显示了这一点,即使进行了校准,锁定时间也会更长。  

    另一个原因可能是,循环过滤器需要更长的响应时间,因为 C2需要更长的时间来充电或放电。