Other Parts Discussed in Thread: LMX2571
您好,专家,
我的客户遇到了 LMX2571锁定时间过长的问题。
客户将任何频率设置为 F1和 F2。
而且,他们正在切换每个设置的 TCXO。
TXCO1 = 50.4MHz
TXCO2 = 49.5MHz
当它们切换 TXCO 时,锁定时间会更长。 (约2毫秒)
他们还尝试使用 PLLatinum 工具进行模拟。

SIM 结果=约690us
他们还使用 EVM 进行检查,但他们看不到默认组件的锁定时间过长。
如果它们改变回路过滤器上的 C2电容器值,锁定时间似乎会更长。
他们希望了解锁定时间延长的根本原因。 他们还想知道 锁定时间最差情况的计算方法。
这是否取决于 C2盖? 辛饱和度和敏感度板之间存在差异的原因是什么?
谢谢
穆库诺