大家好
您是否介意询问LMK0.5028万?
<问题>
ZDM的最大参考输入频率是多少? 小于10MHz?
此致,
松本博塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
您是否介意询问LMK0.5028万?
<问题>
ZDM的最大参考输入频率是多少? 小于10MHz?
此致,
松本博塔
你好,起亚山
感谢您的回复。
对于ZDM,输入频率必须是需要ZDM的输出频率的整数倍数。
->在我们的客户案例中,
视频时钟: Ref=67.5kHz/ 1.001 ->输出=148.5MHz/ 1.001 interger 2200
在这种情况下,可以配置ZDM功能。
音频时钟:Ref=67.5kHz/MHz 1.001 -> Output=122.88MHz frcational 1820.444444444444
在这种情况下,无法配置ZDM功能。
我们的认可是否正确?
如果我们将ZDM与分数除法器配合使用,会发生什么情况? >这是否会是巨大的容忍? 或者ZDM运行不好?
此致,
松本博塔